This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PDM 4阶、5阶麦克风?

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: PCMD3140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1221365/pdm-4th-order-5th-order-mics

主题中讨论的其他器件:PCMD3140

我看到 TI 音频 ADC 产品线中的 dB 动态范围(DR)发展:

PCMD3140  4th Order = 117 (19.43位) 5th Order = 127 (21.09位)

ADC6140   四阶(?)=113 (18.77位)

ADC5140   四阶(?)=108 (17.94位)

ADC3140   四阶(/)=106 (17.61位)

这意味着、对于给定的 PDM 麦克风、如果应用更多的硅、我们可以达到更高的有效位数、对吧?

对于 ADCX140系列、它从未说过、但该部件是否依赖四阶 PDM 麦克风?  它能够以5阶运行吗?  弊端》?  看起来是编写应用手册的好地方、可以帮助应用人员了解权衡取舍、并选择合适的器件集、而不会进行过度设计...

我们的应用是远场、低信号、因此需要在 ADC 的低端保存弱位。  换句话说、如果我们使用的是具有26dBA 自噪声(68dB SNR)的 PDM 麦克风、如果数字化远低于该本底噪声、那就很愚蠢、这就是我对系统级数学运算感到有点困惑的地方。

谢谢、Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚重新读取 了 SBAA395A。  也许对于我们的应用、我会树起错误的树...因为该应用手册本质上说、模拟胜过了远场 PDM。  我缺少什么吗? (假设两个系统都购买相同的68-70 SNR 麦克风)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天我将作简短的答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信今天出售的数字麦克风具有接近 anaog 麦克风的性能。

    对于 SNR 为70db 的麦克风、基准电平为94dbSPL。 AOP 或最响亮的可辨别声音约为130dB。

    因此 、Micis 的动态范围(130-94)+70或106dB。 ADC 要优于这一点

    我相信今天的数字和模拟麦克风都具有这种性能。