This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5828M:TAS5828软件问题

Guru**** 2561980 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5828M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1220995/tas5828m-tas5828-software-issue

器件型号:TAS5828M

迪亚尔斯、

1.客户端在 TAS5828调试的软件部分发现了一些问题、请问我们能否提供演示板的软件?

2.上述软件模式有问题 客户端要用硬件模式、目前 DSP 的采样率是44.1K。 请帮助确认在硬件模式下采样率是否可设置为44.1K。

请帮助检查一下。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    1.您能详细说明您看到的问题吗
    TAS5828M 具有自动检测功能、因此能够支持该采样率。

    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    感谢您提供的信息、客户反馈他们已解决该软件问题。现在将使用 PP3C 来调试 EQ。

    如果您有任何疑问、我会联系您。

    谢谢