This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:电线颜色

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1218445/tpa3116d2-the-wire-color

器件型号:TPA3116D2

尊敬的先生

我们的客户希望了解以下材料的导线颜色。

一个是银,另一个是金。

TPA3116D2DADR

我们认识到这种材料是由两家工厂生产的(马来西亚和台湾),我们假设电线的颜色与工厂不同。

我的理解是否正确?

感谢&最好的 Regars,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    什么是导线? 是 EVM 电路板线吗? 你有照片吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gong San:

    感谢您的回复。

    导线意味着键合线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    您是指 TPA3116 EVM 指南上的导线吗? 如果是、红色表示电源。

    如果没有、请将图片分享给我们。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gong San:

    下面的图片是材料本身,其导线是金的。

     下面的图片是材料本身,其导线是金的。

    我们认识到这种材料由两家工厂(马来西亚和台湾)生产、我们假设金属丝的颜色与工厂不同。

    我的理解是否正确?

    谢谢!此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不知道。  

    您是否发现设备有任何问题?