This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PUREPATHCONSOLE:关于动态 EQ 的问题

Guru**** 2930760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1220185/purepathconsole-question-about-dynamic-eq

(编辑)

尊敬的 TI 团队:

我当前正在尝试使用"Dynamic EQ"配置系统、以减少摩擦和蜂鸣效果。

我想知道什么代表与幅度相关的相位图。

实际上、所示的相位图看起来不像 PEQ 相位、但所表示的幅度看起来像是负振幅 PEQ 滤波器

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Florentin:

    您使用的是哪种 TI 音频器件? 此外、您看到的图的图片也将非常有用。

    谢谢!
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    我正在使用 TAS2563QFN EVM

    我想知道箭头指向的相位代表什么。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Florentin:

    只是为了说明一下、您期望生成如下所示的相位图(用蓝色圆圈标出)?

    您看到的图是动态 EQ、而不是典型的参数 EQ。 动态 EQ 的工作方式类似于压缩器、其中 EQ 频带仅在输入超过幅度图时衰减。 我将与我们的 DSP 专家核实、以阐明相位图为什么不同。

    谢谢!
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好、没错;我期望生成一个像用蓝色圈出的相位图。

    我了解 动态均衡背后的理念、但我仍然不明白本节所示相位图的代表方式。

    感谢您的帮助、

    Florentin M é nage

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Florentin:

    我咨询了我们的设计人员、如前所述、DEQ 中的相位图仍可以像任何其他相位图(相移与频率)一样读取。 不过、DEQ 未使用会导致相位响应用蓝色圈出的简单滤波器。 它结合了全通滤波器和带通滤波器、其中的带通滤波器根据信号电平动态地更改增益。 这将导致与简单陷波滤波器所期望的相位响应不同的相位响应。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回答!

    此致、

    Florentin M é nage