This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2017:最大绝对额定值超过

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1220561/tsc2017-absolute-maximum-ratings-over

器件型号:TSC2017

当 Vdd = 0V 时、可输入 C1 (SDA)和 D1 (SCL)引脚的电压范围为-0.3V 至 Vdd+0.3V、或±0.3V、正确吗?

如果我使用外部3.3V 电压进行上拉、半导体是否会损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I2C 引脚和 VDD 之间有一个保护电路。 如果 VDD 上没有电源,外部3.3应通过该电路进行耦合,并尝试给芯片 VDD 上电。 这不是适当的条件、应避免。  

    如果我们有一个合理的上拉,如4k7  半导体故障将不会发生.