This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3203:有噪声的输出

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1221126/tlv320dac3203-noisy-output

器件型号:TLV320DAC3203

大家好!

我无法消除 TLV320DAC3203音频输出中的噼啪声。

我已将 TLV320DAC3203配置为 WCLK 48000Hz、BCLK 为1565000Hz  

P = 1、R = 1、J = 55、NDAC = 7、MDAC = 2、 DOSR = 128。 并且输出 DAC_FS = 48032Hz。

我应该如何消除噼啪和嘀哒声、请建议我。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajmal、您好!

    您可以尝试使用 本文档第2.2.2.1节中描述的软步进特性: https://www.ti.com/lit/ug/slau434a/slau434a.pdf#page=16&zoom=100,0,700

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajmal、

    忘记对时钟配置进行评论。 您的 BCLK 实际上是1.565MHz 吗? 这不是48kHz 的倍数。 我建议仔细检查几个 BCLK 转换以及 SDIN 数据、确保失准不会导致数据位被错误采样。 否则、您必须确定频率、保持时间或其他时钟参数、以便进行数据采样。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    实际上、我注意到 BCLK 来自示波器、但它应该是48Kx2x16。 现在我使其正确、j = 60、NDAC = 5、MDAC = 3、DOSR = 128。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    我注意到音频播放速度比原来的快一点、而且音频有一些音频刻度、这让音频质量非常差。

    我将尝试软步进功能以消除流行音、但应如何处理音频中出现的刻度音、这是因为音频播放快速? 请建议我如何消除所有这些事情。  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajmal、您好!

    软步进功能只有在上电期间发生爆裂声时才有意义、这种情况看起来不是这样的(您可以忽略它)。
    鉴于您描述的音频更快和音频播放期间的节拍/爆裂声、时钟或某些格式 似乎是问题所在。 我建议检查并仔细检查所有时钟是否都符合放大器时序要求。 如果保持时间或抖动有问题、可能会导致数据采样方式有问题。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    我解决了这个问题。 这是某种缓冲器问题。

    感谢你的帮助。