This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM-HV500:drv2700

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700EVM-HV500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1220529/drv2700evm-hv500-drv2700

器件型号:DRV2700EVM-HV500

您好!  

 需要帮助驱动电容为1uf、电阻为200k 欧姆的压电注入器。 谁能告诉我 drv2700evm-hv500能够驱动它。 如果不是、哪一个是合适的 IC。

我没有压电式喷油器的具体规格、比如它需要多大的电压才能打开。 我假设它最接近100V 至200V 才能驱动它。 drv-2700evm-hv500是否执行该任务。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammad:

    是的、DRV2700EVM-HV500应该适合您。  

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。