This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3120:关于 TLV3120ADC3120单端输入范围的问题

Guru**** 2515365 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1220018/tlv320adc3120-question-about-tlv3120adc3120-single-ended-input-range

器件型号:TLV320ADC3120

您好、专家!

向 CX 寻求您对此请求的帮助:

TLV320ADC3120电源1.8V、kΩ 为单端输入模式、10k Ω 输入阻抗、HPF 设置0.00025fs、输入2.5V 峰峰值、1.25V 偏置正弦波信号。

ADC 通常可以在不失真的情况下对正弦波进行采样、这不符合手册中所述的1.8V 电源下的0.5V RMS 输入范围。 测试过程中的时域和光谱分析如下:

请告知。

此致、
阿奇·A·阿奇