This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3223:TPA3223是否可以添加 PFFB?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3223

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1220157/tpa3223-does-the-tpa3223-can-add-the-pffb

器件型号:TPA3223

您好、TI 团队、

 我想与您再次确认 PFFB (SLAA788A)、TPA3223是否允许使用 PFFB?

 在 TPA3223使用指南(SLAU874)中、 此部件是否为 PFFB?  

但是、当我焊接移除部分的时候、EVM 板无法正常工作、放大器就像 自振一样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您展示的部件是音频输入电路。 移除这些器件后、器件会处于空闲状态。

    PFFB 是 LC 滤波器器件、TPA3223不支持。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Runxiang:



    未在该器件的设计中专门对 PFFB 进行测试、但对于自振荡问题、您需要在 Out1+和 Out1之间交换反馈-因为这是此 EVM 原始设计中的一个错误、其中默认的是错误的正反馈。

    此致、

    路易斯