This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3118D2:TPA3118D2QDAPRQ1评论

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1221283/tpa3118d2-tpa3118d2qdaprq1-review

器件型号:TPA3118D2

团队、您好!

我使用 的是 TPA3118D2QDAPRQ1器件、它是我的设计。 请查看随附的文件并分享您的反馈(如果有)。

另外、我想知道输入是来自线路输入插孔(P、N)还是耳机插孔(HPR、HPL)?

谢谢。此致、

Yash Kishore

e2e.ti.com/.../e2e_2D00_ti_2D00_Audio.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yash、您好!

    自举电容不够、需要为220nF。 只有大容量电容、需要一些靠近 PVDD 引脚的高/中频去耦电容器。 您 的 L-C 滤波器似乎不正确、您有一个10uH 电感器、其电容为1nF、而不是1uF。

    通常、我们看到的输入是线路输入、但只要输入音频信号处于我们的电压限值范围内、您就可以听到声音。

    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Luis 的反馈。 我将根据您的建议对我的设计进行更改:

    1.需要在 PVCC 引脚上添加低/中频率去耦。

    2. LC 滤波器---->L-10uH,带 C -1 uF 电容器

    此外,让我知道,在引脚4、5、10、11处--只有1nF 就足够了,或者我们是否需要增加 RC 滤波器?

    扬声器输出引脚(引脚27、29、23、21引脚)是否需要任何附加组件?

    谢谢。此致、

    Yash Kishore  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    温柔的提醒