This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5101A:有关驱动输出和开发板原理图的问题

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1221796/pcm5101a-questions-about-driving-output-and-dev-board-schematic

器件型号:PCM5101A
主题中讨论的其他器件:NE5532A

嗨、团队!  

有几个问题要请教您

  1. 它指出最小负载为1K。 而典型输出电压为2.1V。  因此、它可以在1K 负载条件下仅驱动2.1mA、或者在1K 条件下生成4.41mW 的音频功率。 我是否理解正确?
  2. 由于我的应用需要在600欧姆时提供80mW 功率、这是否意味着我需要音频放大器? 有什么建议吗?
  3. 看起来开发板具有与 DS 图33中相同的原理图。 470欧姆与2.2nF 或2200pF 并联有何作用 、会将 BW 限制在大约1MHz?
  4. 为什么开发板中的 I2S 总线上有100K 的下拉电阻?
  5. 如果我们将输出负载电流加倍至超过470欧姆的电阻器、输出负载电流是否会达到4.2mA?

谢谢!

Cameron