This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1864-Q1:输入/输出通道映射

Guru**** 2769395 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1864-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1218363/pcm1864-q1-in-out-channel-mapping

器件型号:PCM1864-Q1

大家好、

  

您是否会检查 PCM1864-Q1的输入/输出配置?

客户希望使用 I2S 模式将 DOUT 用于输入#2、输入#3,并将 DOUT2 (GPIO3)用于来自 MIC 的输入#1。  

在这种情况下、以下配置是正确的? DOUT2是否有任何其他寄存器设置?

  

DOUT (详细信息):

  第0页:地址= 0x06 (SEL_L)  -> 00 0100:VINL3[SE]

  第0页:地址= 0x07 (SEL_R)  -> 00 0100:VINR3[SE]

DOUT2:

  页0:地址= 0x08 (SEL_L)  -> 00 0000:无选择

  页0:地址= 0x09 (SEL_R)  -> 00 0001:VINR1[SE]

  页0:地址= 0x11 (GPIO3_FUNC)-> 101:DOUT2 (输出)

  第0页:地址= 0x13 (GPIO3_DIR) -> 100:输出

 

  

  

谢谢。

Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sam、  

    感谢您提请我们注意这一问题、我将对此进行深入探讨、并在下周前与您联系。  

    此致、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sam Lee、  

    如果我对您的理解正确、那么您需要在输入引脚中配置引脚... 在深入介绍之前、我想指出  您在寄存器0x06至0x09中所做的配置、所有这些配置都支持此 ADC 的 MUX 和 Mix 功能。 有关详细信息 、请参阅数据表中的9.3.4混频器和多路复用器。

    对于寄存器0x11、您可能希望使用 GPIO3_FOUN 中的110位配置将该引脚转变为数字输入、并在寄存器0x13中的 GPIO3_DIR 提供有关信号方向的更多输入配置。  

    其他 GPIO 引脚可以变为输入引脚、例如、请查看 GPIO0。  

    要设置音频格式、请使用 reg 0x0B 来设置 I2S 或您选择的任何其他格式  

    您在原理图中指出的输入引脚是可接受单端或差动输入的模拟输入引脚。 它们不是数字 I/O 引脚。  

    我想知道、您的 MIC 是数字式还是模拟式?

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    不过、我想问的是如何通过3通道 MIC 输入将 DOUT、DOUT2输出配置为 I2S 模式。 要将 I2S 数据(MIC 输入#1)输出 到 DOUT2、前面提到的寄存器设置是否正确? (另外、MIC 输入#2 3将输出到 DOUT)

     

    此致、

    Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好了、让我再看一下您的原理图。 我将在周一回到您的身边

    此致

    支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    我正在研究此设置、本周我需要确认此设置已正确编程。

    此致、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sam Lee、

    寄存器 配置适用于您的应用。 如果您需要进一步的支持、请告诉我们。   

    此致、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您确认。

     

    此致、

    Sam Lee