This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2900C:工业温度范围。

Guru**** 2644665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1222446/pcm2900c-industrial-temperature-range

器件型号:PCM2900C

您好!  

我正在设计 USB 转立体声音频模块、并想使用 PCM290xC 系列的 IC 之一。  

设计必须为工业温度(-40*C 至85*C)。

低于-25 * C 时是否存在任何已知问题?  

是否可以在-40°C 温度下冷启动器件并在温度达到-25°C 时正常使用器件?

您能提供从-25 * C 到-40 * C 的任何测试结果或有关性能的任何信息吗?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andreas、您好!

    欢迎来到 E2E、感谢您与我们进行联系。

    数据表提供了两个 我能回答您的问题的温度范围。

    第一个参数可在"封装/订购信息"表中找到(请注意、在其他 TI 数据表中、这可能称为"建议运行条件")。 指定温度范围列显示了-25至85°C 的范围。 只要器件在此范围内运行、器件就应在整个数据表电气特性表中列出的最小值和最大值内运行。

    第二个区域是绝对最大额定值。 则可以轻松地将器件置于 ABS 范围内。 最大值 温度范围(-40至125C)、但超出 指定的温度范围 、器件可能无法按指定的方式运行。 但是、该器件在返回到建议的 运行条件后、应能恢复。 但是、超出 ABS 以外的条件。 最大值 则可能会对器件造成永久损坏。

    因此,可以"在-40°C 下冷启动器件,并在温度达到-25°C 时正常使用器件"。  

    关于测试结果、数据表(电气特性表)中列出的信息是器件表征的测试结果。 我无法分享 数据表表表中提供之外的其他特性数据。  

    希望这可以解答您的问题。

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清!  

    如果我们签署了 NDA、是否有可能获得更多的测试结果和数据表之外的信息?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

     如果您签订了 NDA、可以获取更多信息、但是数据表规格非常详尽。 根据您的说明、器件仅在建议的工作条件(以及 ABS 最大值 条件不违反)、则数据表中指定的 IT 参数不会超出最小值-最大值范围。

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更差的音频质量不是-40*C 和-25*C 之间的问题,但如果有一些已知的错误,如随机关机或音频切断,我们 希望签署 NDA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于-40至-25C 范围超出了建议的运行条件、因此不能保证性能。  

    在超出那些绝对最大额定值下列出的值的条件下工作可能会对器件造成永久损坏。 这些仅为在应力额定值下的工作情况、对于额定值下的器件的功能性操作以及在超出推荐的操作条件下的任何其它操作、在此并未说明。 长时间处于最大绝对额定情况下会影响器件的可靠性。

    基本上、器件可在此范围内工作、但自 ABS 后没有测试数据。 最大值 这些限制用于指示器件何时会发生物理损坏(封装因冷或热而退化)并且无法恢复。  

    因此、应将器件在这些温度范围内的运行视为"存储温度"、并且没有超出建议条件所列范围的性能数据。

    我希望这对您有所帮助。

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在更清楚了,谢谢!