This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5806MD:不需要耳机功能。

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1224265/tas5806md-headphone-feature-is-not-required

器件型号:TAS5806MD

此 IC 具有耳机输出特性。

如果我们不需要耳机功能、我们是否可以:

  1. HPVDD 上无3.3V 电源
  2. HPVSS 和 CPP/CPN 上无电容器安装
  3. HPL_OUT/HPR_OUT 将其保持断开状态