This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5806MD:检查没有耳机功能的 TAS5806MD 的连接

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5806MD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1224399/tas5806md-checking-connection-for-tas5806md-without-headphone-feature

器件型号:TAS5806MD

尊敬的支持部门:

对于  TAS5806MD、  

如果我们在不需要耳机功能的产品上使用此 IC、我们是否可以按如下方式进行布局?

  1. HPVDD 上无3.3V 电源
  2. HPVSS 和 CPP/CPN 上无电容器安装
  3. HPL_OUT/HPR_OUT 将其保持断开状态

此致、

荷兰电信邮政公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、KPK

      以这种方式使用是没有问题的。