This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM386:LM386的电气性能测试

Guru**** 2513345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM386

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1221896/lm386-electrical-performance-test-of-lm386

器件型号:LM386

您好、E2E 专家!

你好。

我正在学习测试模拟芯片、以 LM386 N1为学习对象。 在查阅原理图时发现电气特性的测试条件过于简洁、无法利用手册中的信息恢复 TI 实验室的测试条件。 我在实验室中使用了电源、示波器、信号发生器和其他仪器。 测试结果与手册差异很大。 例如、我使用扫描方法来测试带宽、结果为210kHz、而典型的手动值为300kHz。 所以希望 TI 工程师能提供芯片测试电路图或者详细的测试方法、包括静态电流、输入阻抗、输出功率、偏置电流、 和其他电气特性。

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将再次核实实现了什么电路来测试放大器的带宽。 我假设您遵循引脚1和引脚8断开的条件。 或许您将放大器设置为反相配置、而它应该是同相。
    数据表中的图4显示了预期的频率响应。

    如果您要寻找有关运算放大器的学习材料、您可以参阅此视频播放列表、其中包含详尽的说明、示例和仿真。 带宽包含在第5节"运算放大器带宽理论"中: https://www.ti.com/video/series/ti-precision-labs-op-amps.html?keyMatch=TI%20PRECISION%20LABS%20OP%20AMP#

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    你好。

    我们已经解决了增益问题、 不过、我不知道如何构建外部电路来测试 THD、Ibias,输入阻抗以及如何在 THD=10%时测试输出功率。 不知道 TI 在生产这块芯片的时候是如何进行测试的。

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 使用音频测试设备进行 THD 和其他音频性能测试、这里列出  了几种常用的测试设置:

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师