This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5806MD:是否可以将 TAS5806MD 安装到为 TAS5806M 设计的 PCB 上?

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5806M, TAS5806MD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1223971/tas5806md-can-i-mount-the-tas5806md-to-the-pcb-which-designed-fortas5806m

器件型号:TAS5806MD
主题中讨论的其他器件:TAS5806M

您好,支持团队,

我们有专为 TAS5806M 设计的 PCB。

将该 PCB 用于 TAS5806MD 是否存在任何问题?

TAS5806MD 具有耳机放大器、但 PCB 专为 TAS5806M 而设计。

PCB 上的引脚16至25为 NC。

如果在 PCB 上安装了 TAS5806MD、则以下引脚为 NC。

 #16 HP_GND

 #17 HPVDD

 #18 HPR_IN

 #19 HPL_IN

 #20 HPR_out

 #21 HPR_OUT.

 #22 HPVSS

 #23 CPN

 #24 nC.

 #25 CPP.

我想知道在向其它区域供电时是否会有任何潜在的问题、但是耳机放大器模块不能通电。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、高幸

      将这些引脚保持在 NC 是没有问题的。 以这种方式使用、没有潜在问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的提示答案。