This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1220034/tlv320adc3101-tlv320adc3101irger
器件型号:TLV320ADC3101我们发现 TLV320ADC3101IRGER 在 800Hz 到 6kHz @ gain = min 上有 FFT 噪声,设置是48kHz 采样率, pls 参考附加文件,我们 调试 固件和 硬件找不到 解决方案 ,请 sTI fae 帮助,谢谢!
您能否向我发送您的原理图、以便我了解您的设置?
请参考附上 SCH ,谢谢
器件 ADC 3100原理图是否指明了此情况
请移除引脚8和引脚11上的电容器。
请在 MCLK、DOUT、BCLK 和 LRCK 上放置22 Ω 串联端接。 器件是否作为从器件运行? 请给我发送您的时间详情。
似乎输入信号路径上存在较长的连接、需要最大程度地减少这些连接
请将该板设置为单端。 请 在非常靠近 IC 引脚的位置从引脚13到接地的2.2u。 通过引脚12上的2.2u 电容器施加1kHz 0.5V 正弦波。
保持 PGA 增益=0dB
选中 FFT。
器件 ADC 3100和 ADC 3101也有 FFT 噪声,所以我们会尽快尝试调试,谢谢,
我们根据您的上述建议进行检查,测试结果在附加文件,看到 FFT 噪声 总是 发生在无信号在中。
e2e.ti.com/.../ADC3101-FFT-Noise-Chect-Base-on-TI-Advise-20230504.xlsx
我无法打开该文件。 您可以重新发送吗?
重新发送 e2e.ti.com/.../ADC3101-FFT-Noise-Chect-Base-on-TI-Advise-20230504_2D00_1.pdfe2e.ti.com/.../ADC3101-FFT-Noise-Chect-Base-on-TI-Advise-20230504_2D00_2.pdf
谢谢、此器件运行为一个从模式
BTW :我们 通过10uF 到 GND 保留 ADC3101I 所有输入引脚(6/7/8/11 12/13),然后还可以看到 FFT 噪声。
通常、我们使用 LPF 和称重滤波器进行 SNR 测量。 这可以防止较高频率下的噪声出现在信号带宽中。 您是否具有使用此类滤波器进行测试的可选性?