This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2028D1:I2C 和 EN 电压电平是否可以不同以确保器件正常工作?

Guru**** 2470840 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2028D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1225675/tpa2028d1-can-i2c-and-en-voltage-levels-differ-in-order-for-device-to-work

器件型号:TPA2028D1

大家好!

如前所述、由于 PCB 布局和限制、I2C 使用3.3V 电压、EN 引脚连接到 PVDD 时为5V 电压。

我是因为在与  TPA2028D1进行通信时我得到了 NAK。

这些级别是否重要?这是否正是我无法获得确认的原因?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    将 EN 连接到 PVDD 5V 并将 I2C 连接到3.3不会导致问题。  

    前提是要满足 Vih (1.3V)和 Vil (0.6V)。 请确保使用正确的地址0xB0、并仔细检查引脚连接。  

    此致、

    Arthur