This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3101D2:添加了10W + 10W 放大器

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1224358/tpa3101d2-added-10w-10w-amplifier

器件型号:TPA3101D2
主题中讨论的其他器件:AM625

大家好

    我需要将10W + 10W 音频放大器电路添加到 AM625 控制器中 ,如方框图中所示,以及线路输入和音频耳机插孔。

请确认电路

此致、

Muralidhara S N

我需要设计  e2e.ti.com/.../AM625_5F00_Audio-Amplifier10W.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Muralidhara:

    对于 TPA3101侧、就没有问题了。 您应该与另一个团队再次确认编解码器端。

    我向团队签署了该主题。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Muralidhara:  

    附件中显示的配置将正常工作,并且是有效的设置。

    如果您有任何其他需要、请告诉我。

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。。。 Yamming 和 Andrew 为您提供了解决方案。

    此致、

     Muralidhara S N