This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104-Q1:ADC 差分输入满量程交流信号电压

Guru**** 2472040 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1223345/tlv320aic3104-q1-adc-differential-input-full-scale-ac-signal-voltage

器件型号:TLV320AIC3104-Q1

您好、TI!

对于 TLV320AIC3104-Q1、数据表仅显示"单端输入信号电平"、差分输入满量程交流信号电压是多少?

谢谢

junsong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junsong、您好!

    满量程差分值为2xSingle 端、即1.414Vrms。 请注意、当使用差分配置时、每个引脚的单端电压仍为0.707、然而0dB 值只在1.414处出现(或两个输入引脚都有0.707的差分电压)。

    我希望这对您有所帮助。

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andrew G ö,

    好了,谢谢!

    Br

    Junsong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    您能否详细说明一下、两个输入电阻的区别是什么、如下所示的屏幕截图所示:

    对于我们的应用、我们应该选择哪个值来计算低截止带宽?

    Br

    junsong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Junsong、您好!

    在第二个系列中、可编程增益放大器(PGA)设置为-12dB。 为了实现这一目的、有效输入阻抗从20k 更改为80k、如数据表中所示。

    要确定使用哪个值进行计算、请查看页0寄存器17中设置的输入 PGA。  

    此致!
    Andrew