This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL071的低压替代产品

Guru**** 2785115 points

Other Parts Discussed in Thread: TL071

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1225130/low-voltage-alternative-to-tl071

主题中讨论的其他器件:TL071

对于电吉他缓冲器、我们需要通过单个4.5V 电压提供 TL071的替代器件。
我已尝试在数据表中找到 TL071的输入阻抗、但找不到、因此我问它可以替换为什么。

好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎来到 E2E 论坛。

    还有哪些其他规格对您的应用很重要?  

    我们有许多 LV 替代放大器可用。 如果您需要与 TL071相似/更好的性能、 TLV9051是一个不错的选择。

    CMOS 输入级放大器具有非常高的输入阻抗、大部分偏置电流实际上是从 ESD 二极管泄漏的。

    大多数 CMOS 器件的输入阻抗大于10k Ω、有些现代器件甚至在 TOhm 范围内。  

    请参阅以下主题的应用手册: CMOS、JFET 和双极输入级技术之间的权衡

    有关应用/要求的更多详细信息、我可以更准确地推荐其他合适的器件。

    此致!

    雅各

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来匹配良好。 噪声特性略好。 除了电源电压之外、我认为最重要的是输入阻抗、在本例中、输入偏置电流仅为2pA 时、输入阻抗看起来非常好。 谢谢