This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3001:只写寄存器

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1220050/tlv320adc3001-write-only-register

器件型号:TLV320ADC3001

您好!

以下寄存器是只写的吗?

页4:ADC 可编程系数 RAM (1:63)
页5:ADC 可编程系数 RAM (65:127)

当我读取这些寄存器时、它始终返回0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提请我们注意这一点。 为问题提供48小时的响应  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Junichiro:

    数据表通常会说明寄存器是读取还是写入(R/W)寄存器... 但对于您的情况、可以写入第4页和第5页的寄存器、但尚未明确定义为您也可以读取的寄存器。 我需要本周了解您提到的这些寄存器是否也可以阅读。

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    请检查它是否为只写寄存器。

    期待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。 预计本周更新。

    此致、

    支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Junichiro:  

    如果您浏览产品页面" 系数 RAM 访问机制"后面附加的该应用手册。 (修订版 D)中、详细介绍了如何访问此 ADC 的寄存器。 我附上了一个描述如何访问寄存器的屏幕截图:  

    我希望这能够回答您的问题。

    此致、

    Ore.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的支持。 我了解了系数 RAM 机制。

    我真的很感激!