This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:电源上的铁氧体

Guru**** 2763265 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1224644/tas2505-q1-ferrites-on-supply

器件型号:TAS2505-Q1
主题:TAS2505中讨论的其他器件

您好!

如果不需要通过 EMC 测试,我的客户正在考虑用0欧姆的铁氧体替换 HTE 铁氧体:它们是否对部件性能有其他影响?

Olivier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olivier、

    没关系、音频性能不需要铁氧体、只需要为 EMC/EMI 使用铁氧体。 如果最终不使用铁氧体、请确保移除输出端的电容器。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万

    您是否指的是 C1209和 C1210或铁氧体(如 C1202和1204)后的电容器? 我猜对了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olivier、

    我几乎看不到元件标识符、但我指的是铁氧体后面的电容器:

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivan:

    只是再次确认一下,因为它似乎有点奇怪:如果你认为你不需要电源铁氧体(以黄色突出显示),你应该移除输出电容(在红色方形)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Olivier、

    抱歉混淆了、我一直在讨论 SPKP 和 SPKM 输出、我认为这些是铁氧体、但现在我注意到这些是电感器、而不是您提到的电感器。

    关于电源上的铁氧体、不要修改供电电容器、只需拆除铁氧体即可。 从 TAS2505性能角度而言、无需执行这些操作。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师