This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3221:具有 PFFB 的 AMP 可以正常工作、但相位裕度是 n'不够好。

Guru**** 2470860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1225028/tpa3221-the-amp-with-pffb-can-work-normally-but-the-phase-margin-isn-t-good-enough

器件型号:TPA3221

您好、TI 人。

  现在有一个项目使用了 TPA3221 AMP 和 PFFB。 我们刚刚测试并发现、来自 AMP 输出的1kHz 方波信号的过冲+有点高(44%)、对应的相位裕度约为28°。 并且我们有了一些关于如何提高 CN FAE 的相位裕度的想法、并建议我们尝试调整 Zobel 网络(C22/R16/C35/R24)的组件值。 是的、我们已经尝试  过这么做、但它不起作用、并且过冲+和 相位裕度变化不大。 下面是所设计的 AMP 电路和 PFFB、您能为如何提高相位裕度提供一些指导吗?  期待您的回复。

 非常感谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好  

    此文档能为您提供帮助吗?

    https://www.ti.com/lit/an/slaa788a/slaa788a.pdf?ts=1683773109859&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    它具有建议的 PFFB 元件值。

    太棒了

    Jess

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    感谢您的答复。

    我以前已经阅读过这份文档、但是没有关于如何改善相位裕度的建议。 我曾尝试使用文档 REF 的相同组件参数、但测试结果仍然 未得到改善。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen

    如果您尝试更改 R8、R9、调整 tpa3221的开路增益、可能会有所帮助。

    谢谢

    Jess

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    感谢您的答复。

    现在、AMP 被 HW 设置为24dB 增益。 我们希望保持整个音频系统的总增益不变。(DSP->DAC->OP->AMP)、因此这是意料之外的。 但我们可以尝试一下。

    我们已经阅读     过旧版 TI 指导文档、使用了错误的计算公式来计算过冲、并且 通过使用正确的过冲结果、相位裕度实际上可以达到45°。