This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:询问 TAS5825 SA 设计问题

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1225032/tas5825m-asking-for-tas5825-sa-design-questions

器件型号:TAS5825M

大家好、

客户想要设计适用于智能放大器解决方案的 TAS5825。

  1. TAS5825没有 IV 检测功能。 您是否有关于未来智能放大器工作机制的详细信息?
  2. 您是否有有关如何测试扬声器保护的文档?
    您能帮我们复习一下 问题并提出评论吗?

感谢您的帮助!

 

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好

    如果没有 VI Sense、我们需要先借助带有 VI Sense 的学习板构建扬声器偏移和散热模型、然后将其存储在 DSP 中。 器件将使用该模型来估算偏移和温度。 如果估算值大于 Xman 和 Max temp、则会应用抑制。

    2.我们现在没有文档。 关于测试保护,通常,我们使用激光测试扬声器偏移,并播放一些严重的信号与强烈的低音,以确认它是否可以成功地抑制在 Xmax 之下。

    关于温度,我们通常使用温度传感器,将其靠近隔膜上的音圈,以测试实际温度,看看它是否可以成功抑制。

    太棒了

    Jess

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jess、您好!

    感谢您的评论。

    客户还有三个问题、客户也会根据客户货架标签的要求、直接关注 E2E 的评论。

    1、关于我的经验,我通常用一个黄金样品做扬声器建模。 对于在扬声器变体套的扬声器建模中使用多少个扬声器、您有什么建议?

    2.如果其中一个 MP 扬声器 TS 模型的变化较大,会导致扬声器损坏吗?

    3.如果终端设备的环境温度达到10°C、TAS5825只能通过建模来保护扬声器、该怎么办?  

    Br、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好  

    1.至少需要3件。 通常、6个就更好了。 此外、样片应包括边角样片。  

    2. 可能会发生这种情况。 因此、在 AGL 处添加抑制也是防止这种情况发生的一种解决方案。

    3、如果10度高始终存在,保持更多的裕度在限值就可以了。  

    谢谢

    Jess