This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3128D2:TPA3128输出保护

Guru**** 2472040 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1224421/tpa3128d2-tpa3128-output-protection

器件型号:TPA3128D2

尊敬的支持团队:

如果在 放大器处于关闭模式时在 OUTPR 或 OUTNR 上添加更高的信号(30-40Vpp、直流失调电压为0V)。 或者放大器被禁用。  放大器的高侧 MOSFET 还是低侧 MOSFET 会损坏? 请提供建议并加以解释。 谢谢

此致

低开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、开尔文

    当器件处于关闭模式时、它等于开路。

    为开路增加电压、之后不会有电流通过。

    此外、不会发生损坏、除非您的 电压非常高、例如几百或几千个电压可能通过开路。

    太棒了

    Jess