This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:当 USB 有活动时、XTIO 停止生成正弦波

Guru**** 2649855 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2912, PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1225879/pcm2912a-xtio-stop-generating-sin-wave-when-usb-have-activity

器件型号:PCM2912A
主题中讨论的其他器件:PCM2912

我有麻烦。 当 VBus 和 GND 连接到电源时、XDIO 将生成6MHz 的正弦波。 但是、当 PCM2912连接到 PC 时、XTIO 输出无法继续生成正弦波。 但几秒钟后、它会重新启动并停止。 它看起来像是复位操作。 如何解决此问题。 该电路是非常通用的电路。 D-和 D+通过33欧姆的电阻连接到 USB。  VDO 使用1.5k 欧姆连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的 VBUS 电压是否稳定且 VDD 具有1uF 至 GND 的去耦电容器?

    您可以参考该指南中的原理图:

     https://www.ti.com/lit/ug/sbau141/sbau141.pdf?ts=1683908527973&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FPCM2912A

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用前一个项目中的该设计。 前一个项目的工作方式像一个魅力。

    我们甚至使用相同的布局;我们只需创建一个空间来添加 Hub。

    我们只需添加一个工作正常的集线器、然后将 USB 连接到集线器中的第二个端口。 它是一个2端口集线器。

    为了给 PCM2912A 供电、我们放置了 AP2152SG

    我们可以看到数据到达 PCM2912A、时钟正常工作、但在接收数据后停止。 我们检查6MHz 晶体是否没有振荡。

    我们检查 AP2152SG FLG1、但未否定、因此没有过流。  

    在 PCM2912A 中可能导致此行为的原因是什么。 SUSPEND 命令可以实现这一点吗? 我应该寻找什么...

    3年前有一份类似的报告,但没有答复。

    我相信单击某个项目、它显示为"解决"、但事实并非如此...