This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3128D2:TPA3128输出保护

Guru**** 2471510 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1224421/tpa3128d2-tpa3128-output-protection

器件型号:TPA3128D2

尊敬的支持团队:

如果在 放大器处于关闭模式时在 OUTPR 或 OUTNR 上添加更高的信号(30-40Vpp、直流失调电压为0V)。 或者放大器被禁用。  放大器的高侧 MOSFET 还是低侧 MOSFET 会损坏? 请提供建议并加以解释。 谢谢

此致

低开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、开尔文

    当器件处于关闭模式时、它等于开路。

    为开路增加电压、之后不会有电流通过。

    此外、不会发生损坏、除非您的 电压非常高、例如几百或几千个电压可能通过开路。

    太棒了

    Jess

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jesse

    如果 TPA3128放大器的外部电路在 PVCC 放大器工作时短路、导致 PVCC 与放大器的输出端子之间发生短路、将会发生什么情况? 请告知、谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,风

    放大器是否仍能正常工作?

    如果发生这种情况、大电流可能会流过放大器、可能会触发 oc。  

    器件将进入 HIZ 模式。

    太棒了

    Jess

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jesse

    不对、放大器处于关闭模式

    我们发现外部电路烧毁,导致 TPA3128的 OUTPR 和 OUTNR 与另一个 AMP (BTL 模式,PVDD+-156V)短路, 而另一个 AMP 具有大信号(40V)输出,将损坏 TPA3128,使其 PVCC 与 outpr 和 outnr 短路。 我们认为这种情况是由于高侧 MOS /低侧 MOS 是损坏的,您能否告知一下 TPA3128 输出侧 MOS 的 Vgs 范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,风

    您能否给我画一个简单的图来说明您的放大器是如何连接的以及您认为它们短路的地方?

    我不太确定我是否理解你的实际情况。

    关于 Vgs、通常如果它超过5V、Vds 开启、则 MOSFET 将工作。

    谢谢

    Jess