This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:上升/下降

Guru**** 2470840 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1224893/tas6424e-q1-trise-fall

器件型号:TAS6424E-Q1
主题:TAS6424E 中讨论的其他器件

大家好、

我在下面的数据表中找到了上升/下降规格。  

该值通常小于5ns。 这是否意味着上升/下降时间必须短于5ns?

您能否告知此参数的明确定义?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、辻山

    [quote userid="89971" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1224893/tas6424e-q1-trise-fall 典型值<5ns。 是否意味着上升/下降必须短于5ns?

    是的、就是这样。 从我们的设计角度来看、这个上升和下降时间应尽可能短。 TAS6424E 有 MCLK、频率最高可达24MHz、5ns 上升和下降将会占用过多的整个周期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow-San、

    谢谢你。

    在这种情况下、为什么不简单地指定最大值5ns 而不是典型值小于5ns?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、辻山

    为什么不简单地指定最大值5ns 而不是典型值<5ns?

    这的确是一个选择,我们可以考虑以这种方式改变。 最初是以这种方式编写的、我认为这可能不是非常严格的要求、因此他们没有将其直接写入最高限制。 我们将讨论是否需要更改此设置。