This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2005D1:关于 TPA2005D1's 静态电流

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2005D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1221057/tpa2005d1-about-tpa2005d1-s-quiescent-current

器件型号:TPA2005D1

我们使用以下原理图发现、在没有输入信号(关断引脚为高电平)的情况下、电流非常大(0.38A)。

但 数据表中的静态电流非常低(如果在这种情况下关断引脚为低电平?)。

您能告诉我我们的 IC 是否已损坏。

如果没有、我们的原理图中有何错误。

非常感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hoo、

    您能否通过几方面尝试更好地了解导致静态电流增加的原因:

    • 请从 CN7断开扬声器、然后检查电流消耗。
    • 您是否已组装 ZX01和 ZX02? 如果是这样、请尝试删除这些、然后检查电流消耗。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    ・请断开扬声器与 CN7的连接、然后检查电流消耗。
    →电流没有变化。
    ・您是否已组装 ZX01和 ZX02? 如果是这样、请尝试删除这些、然后检查电流消耗。
    →电流没有变化。

    当我将 Vcc 从5V→3V 旋转时、电流从0.01A→0.38A 变为原来的值。
    这是否意味着 Vcc 电源必须高于3V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hoo、

    感谢您提供的信息。 为 TPA2005D1推荐的最低 VDD 为2.5V、因此使用3V 应该不是一个问题、但它似乎是绝对相关的。
    我建议检查与 VDD 相关的所有无源器件。  您能否仔细检查 DX01上的电压变化情况?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢您的答复。
    没有 DX01时、电流相同。
    我只需使用上拉关断引脚来测试另一个 IC、然后将 VCC 的电压从2.5V 调整为5V、电流为20-30mA。
    当 I 连接输入引脚时、信号为1kHz 0dB、电流从30mA 增加到300mA (VCC=2.5V)。
    和断开的输入信号、电流仍保持在300mA 左右。
    我觉得可能所有的 IC 都损坏了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hoo、

    我手头没有 EVM 来仔细检查这一点、但我已经申请了一个、几天后应该可以过来。 同时、我将检查可用的模型是否可以给出可能的根本原因。 很难相信所有单元都已损坏、因此这可能是影响放大器性能的其他因素。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hoo、

    我已经用我们的 EVM 运行了一些测试、 我已经确定了可能的根本原因、 测试结果良好、直到我注意到、当我从差分对断开其中一根电缆时、电流增加到~200mA。 然后我使用单端输入进行测试、空闲电流为~50mA、如果我再次从输入端断开任一电缆、电流会再次增加到~200mA。 在差分和单端情况下、如果我断开两根电缆、电流会变为非常低的值。 接下来、我会在每种情况下都进行重新测试、但在电源和测试设备之间添加直接的 GND 连接(同时进行输入信号和输出测量)、无论输入差分/单端电缆如何、电流都会恢复为低电平值。

    总之、您的测试设置中可能存在接地中断、无论是在系统内从音频源到 TPA2005D1、还是从任意一侧到电源 GND。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     伊万,你好!

    您的回复解决了我的问题,感谢您的帮助!

    谢谢!

    非常感谢!

    此致、