This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCMD3140:PCMD3140的驱动强度

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1224731/pcmd3140-drive-strength-of-pcmd3140

器件型号:PCMD3140

您好!  

关于上一个问题我在这里提问(E2E)、我想知道这个芯片的驱动强度值。  

我知道这是不可配置的、我们有解决该问题的权变措施、但为供将来参考、我们正在查找数字值。  

此致、  

筑见  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2、mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sanjay、  

    感谢您的答复。 接下来的问题是、这里的斜率是多少? (mA/s)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该能够从该引脚持续驱动2mA 的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sanjay、  

    感谢您的答复。 只是为了说明一下、此芯片上的每个引脚都有2mA 的驱动强度?  

    因此对于 PDMCLK 引脚、由于上升时间最大为18ns、以最小斜率 2mA/18ns 驱动边沿?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2mA 为直流驱动。

    我们可以作为一个近似值来确定边沿上的驱动强度。 请参考下图。

    在20pf 负载下、18ns 内3.3V 脉冲从10%-90%变化。

    10-90%是3.3*。8=2.64v。

    V=I/C*T

    2.64+I/20pF*18ns.

    I=2.9ma。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很有道理、谢谢。