This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5806MD:通过 I2C 从最终产品 UI 更改 DRC

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5806MD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1222713/tas5806md-changing-drc-from-end-product-ui-via-i2c

器件型号:TAS5806MD

我们希望公开控件、允许终端用户更改3波段 DRC 设置(比率、起音/释放、阈值、化妆、交叉位置、 等等)  我找到了一篇 e2e 文章、其中引用了 EQ 公式(https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1011883/tas5806md-set-biquad-coefficents-via-i2c?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tas5806md#)、但我找不到任何有关3频带 DRC 的内容。  我们在2.0 BTL 模式(流程1)下运行。  其它放大器描述了调整 DRC 的过程(例如、sloa148、TAS57xx 动态范围控制)。  是否有适用于 TAS5806MD 的类似文档?

谢谢!

-daan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    https://www.ti.com/lit/an/slaa894/slaa894.pdf 请参阅有关 DRC 调整的 TAS58XX 调优指南。

    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis。

    是的、我确实找到了这份文档、但似乎对如何调整 DRC (第3.4节)有一些建议、而不是用于计算 DRC 本身值的实际公式。  我找到的唯一公式是适用于第3.4.2节中的 Alpha 滤波器。  这里详细介绍了其他参数的作用、以及如何设置这些参数的建议、但并没有说明如何根据用户从前面板输入进行编程计算。  终端用户不会拥有 PurePath、因此我们的嵌入式固件需要能够根据用户所选的设置计算所有 DRC 参数的值、并通过 I2C 将其下载到 TAS5806MD。  是否有文档提供所有 DRC 参数的公式并显示每个参数的下载位置(簿/页/地址)?

    谢谢!

    -daan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    TAS580X 处理流程文档 https://www.ti.com/lit/an/sloa263a/sloa263a.pdf 中提供了这些地址。就计算而言、此过程与前几代器件类似、但我们建议使用任何 DSP 处理配置都通过 PPC3 进行处理和配置、因为我们建议系统设计人员应处理调整、因为我们不支持通过以外的固件来支持终端用户配置 PPC3。 需要在上游处理额外的处理。

    除了流程文档和调优指南之外、我们没有要分享的有关 TAS580X 的更多文档

    此致、
    路易斯