This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5548:自动问题

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5614LA, TAS5548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1223646/tas5548-automute-question

器件型号:TAS5548
主题中讨论的其他器件:TAS5614LA、

大家好、

客户面临 TAS5548+TAS5614LA 上的空闲噪声问题、并尝试实现 TAS5548自动静音功能、但发现了一些问题。 需要澄清以下问题:

1. 0x14中的自动静音阈值似乎与输入信号电平无关? 它是否会对所有输入通道噪声求和?

2.如何从自动 静音延迟当大信号输入时,客户发现它的静音非常慢,然后一些音乐数据已静音。  

谢谢。

安德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Anderson。

    我今天将进行基准测试、稍后会向您提供反馈。

    Br.

    魏秋。