This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:散热器接地

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1223482/tpa3255-heatsink-grounding

器件型号:TPA3255

尊敬的音频团队:

1) 1) TPA3255上的散热器是否需要接地?

2) 2)散热器是否需要与 IC 顶部的"电源板"进行电气连接、从而将"电源板"接地?

2b)问题2的答案是肯定的、对于导电且具有良好热性能的热界面材料(焊盘或焊膏)、我们有什么建议吗?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Nishka Rao。

    解决您的问题。

    Jason.h 说:
    1) TPA3255上的散热器是否需要接地?

    是的、散热器需要接地。

    Jason.h 说:
    2)散热器是否需要与 IC 顶部的"电源板"进行电气连接,从而将"电源板"接地?

    电源板不需要接地、可以用普通的导热油脂来连接散热片和 散热器。

    散热器可以使用螺钉连接到 PCB 中的 GND。

    Br.

    魏秋。