This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC6140:用于16通道 TDM 运行的 Linux 驱动程序和参考应用

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC6140, TLV320ADC5140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1212807/tlv320adc6140-linux-driver-and-reference-application-for-16-ch-tdm-operation

器件型号:TLV320ADC6140
主题中讨论的其他器件:PUREPATHSTUDIO

大家好

 我们正在评估用于工业监控环境的 TLV320ADC6140。 非常喜欢该 ADC 的功能集、并认为它将非常适合我们的需求、但有点难以使用 Linux 实现来读取 TDM 数据并使其运行。 您是否有关于如何配置/使用 Linux 驱动程序的示例和/或参考应用程序? 我们有 EVM 并且能够使用 PurePathStudio 进行配置 、以获得 TDM 输出、但尝试确定如何读取传入的数据。  

 感谢您提供的任何帮助/指导。

谢谢

Kuldeep