This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV135:信号不平衡

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV134, DRV135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1226706/drv135-unbalance-signal

器件型号:DRV135
主题中讨论的其他器件:DRV134

您好、专家!

此问题与 DRV135UA 相关。

我们有一款使用此芯片的产品、并且我们正在设计制造测试。
冷侧是否可以安全地接地以形成不平衡的信号? 我们当前的音频测试解决方案使用不平衡输入。

此致、
阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie。

    我认为  DRV134/135数据表的8.4.2节涵盖了该主题。

    DRV134如图所示、但这个配置对 DRV135也有效。

    谢谢。

    察赫