This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:EQ 相关查询

Guru**** 676280 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2781, TAS5751M, TAS5709A, TAS5711
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1222789/tlv320aic3254-eq-related-inquiries

器件型号:TLV320AIC3254
主题:TAS2781中讨论的其他器件

大家好、TI 支持团队

客户希望按下面块中所示配置产品。

问题1: 是否可以调整每个 L/R 通道的 EQ?

查看 EVM 用户指南后、确认在 DAC 通道中调整了 EQ 功能。

ADC 通道中支持 EQ、数字输出(I2S)是输出到功率放大器、最后考虑扬声器输出。

问题2. 是否可以配置方框图和上述说明?

问题3: 如果有一个音频编解码器、ADC 或 DIR 能够针对下面配置中的每个 L/R 通道进行 EQ 调整、请推荐它。

i)音频输入:模拟、音频输出:数字(I2S)

ii)音频输入:数字(I2S)音频输出:数字(I2S)

谢谢。

此致、

MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MJ 您好、

    我不确定我是否正确理解您的问题、因此请澄清我是否误解了什么内容。  

    问题1: 是否可以调整每个 L/R 通道的 EQ?

    查看 EVM 用户指南后、确认在 DAC 通道中调整了 EQ 功能。

    ADC 通道中支持 EQ、数字输出(I2S)是输出到功率放大器、最后考虑扬声器输出。

    • 我想这个问题已经有了解答。 可以分别调整左声道和右声道的 EQ。 并在 miniDSP 中提供各种滤波器选项(ADC 和 DAC)  

    问题2. 是否可以配置方框图和上述说明?

    • 可以、可以采用上述方框图。 另请注意、编解码器也可以将(模拟)线路输出用于扬声器放大器。

    问题3: 如果有一个音频编解码器、ADC 或 DIR 能够针对下面配置中的每个 L/R 通道进行 EQ 调整、请推荐它。

    i)音频输入:模拟、音频输出:数字(I2S)

    ii)音频输入:数字(I2S)音频输出:数字(I2S)

    • 每个 L/R 通道都意味着什么? 通常、可以分别对 ADC L、ADC R、DAC L 和 DAC R 应用 EQ 调整。  

    如果您有进一步的问题或说明、敬请告知。

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew

    感谢您的回答。

    我还有一个问题。

    我想尽可能减小模块、但请推荐一个可以接收数字输入或模拟输入的最低概念

    蓝牙、为每个 L/R 通道设置 EQ 并将输出发送至扬声器。

    其目的是将编解码器和功率放大器用作单芯片。

    输出功率为20W、扬声器配置为2.1通道(Twitter、低音炮)。

    最好在功率放大器上实现 EQ 设置。

    如果功率放大器没有符合此概念的产品、请推荐尽可能便宜且简单的解决方案。

    谢谢。

    此致、

    MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    我们确实有编解码器附带集成 D 类选项(例如 TLV320AIC3263)、但这些选项通常是1-4W 放大器、因此需要外部放大才能实现20W 的输出功率。 此外、方框图似乎显示无需双向音频(编解码器不需要接收音频信息)。   为了调整您的系统、可以使用 TAS2781等智能放大器、从而从方框图中删除编解码器。

    请告诉我 TAS2781或其他音频放大器是否满足您应用的要求。

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew

    如果可以在功率放大器中进行 EQ 设置、我将仅使用功率放大器。

    很难应用推荐的器件(TAS2781)、因为它是单声道产品。

    我找到的扬声器放大器具有以下部分。

    TAS5751M *2.

    TAS5709A*2.

    TAS5711*1.

    上述产品是否满足我需要的规格和功能?

    [规格]

    - 2.1通道音频输出

    - 20W/通道

    -每个通道的 EQ 设置是可能的

    请查阅。

    谢谢。

    此致、

    MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MJ 您好、

    这些 TAS57xx 是适用于您的应用的出色器件、它们似乎每个通道都有单独的双二阶滤波器。 它们也是2.1、因此您只需要一个。 我鼓励您就这些器件发布新话题、以便我们有关这些器件的专家可以进行确认。

    请注意、 TAS2781 具有集成扬声器保护和 IV 感应功能、这可能很有用、但由于它是单声道器件、因此需要两个。

    希望这对您有所帮助、
    Andrew