This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2904:可通过单独的接地平面来改进 PCM2904

Guru**** 2644735 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1226253/pcm2904-pcm2904-can-be-improved-with-separate-ground-planes

器件型号:PCM2904

大家好

作为项目的一部分、我需要决定是否要在 PCM2904下分离接地平面。

相应地分离了5V 电源平面。

请查看图片:带有简单铁氧体磁珠的分离金属外壳、可组装为0R。

事情是否真实、或者将接地平面绑在一起而不巧妙? 请查阅

Br

巴鲁赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以分离它们、并使用0欧姆进行连接。

    此致。