This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5751M:产品推荐请求:2.1通道扬声器放大器

Guru**** 2813535 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M, TAS5751M, TAS5709A, TAS5711, TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1226881/tas5751m-product-recommendation-request-2-1ch-speaker-amp

器件型号:TAS5751M
主题中讨论的其他器件:TAS5805M、TAS5825M

大家好、TI 支持团队

我正在尝试配置一个2.1通道扬声器放大器。

配置的必要条件如下。

- 2.1通道音频输出

- 20W/通道

-每个通道的 EQ 设置是可能的

-音量控制

待审查的部分如下。

TAS5751M *2.

TAS5709A*2.

TAS5711*1.

哪款产品最适合您?

如果有其他合适的产品,请推荐。

谢谢。

此致、

MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MJ 您好、

    TAS5805M/TAS5825M*2是否适用,不确定计划的 PVDD 是什么,但它是我们当前一代产品中满足这些要求的部件之一。

    此致、
    路易斯