This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:PCM2912A

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2912, PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1225877/pcm2912a-pcm2912a

器件型号:PCM2912A
主题中讨论的其他器件:PCM2912

我有麻烦。 当 VBus 和 GND 连接到电源时、XDIO 将生成6MHz 的正弦波。 但是、当 PCM2912连接到 PC 时、XTIO 输出无法继续生成正弦波。 但几秒钟后、它会重新启动并停止。 它看起来像是复位操作。 如何解决此问题。 该电路是非常通用的电路。 D-和 D+通过33欧姆的电阻连接到 USB。  VDO 使用1.5k 欧姆连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    这看起来像是你的问题的一个重复线程。 我们的专家将帮助您解决问题的其他副本。

    谢谢!
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来我在"另一个"中点击了"解决"。 ´m 对不起。 这也是我发给他的。 任何帮助,它超级欢迎...

    我们使用前一个项目中的该设计。 前一个项目的工作方式像一个魅力。

    我们甚至使用相同的布局;我们只需创建一个空间来添加 Hub。

    我们只需添加一个工作正常的集线器、然后将 USB 连接到集线器中的第二个端口。 它是一个2端口集线器。

    为了给 PCM2912A 供电、我们放置了 AP2152SG

    我们可以看到数据到达 PCM2912A、时钟正常工作、但在接收数据后停止。 我们检查6MHz 晶体是否没有振荡。

    我们检查 AP2152SG FLG1、但未否定、因此没有过流。  

    在 PCM2912A 中可能导致此行为的原因是什么。 SUSPEND 命令可以实现这一点吗? 我应该寻找什么...

    3年前有一份类似的报告,但没有答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当它发生时、它是否与第二个端口同时运行?如果它是单独运行呢?

    您将需要获得 USB 分析仪并监控 USB 流量。

    听起来在传输过程中发生了一些事情。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们放置了 USB 分析器、当接收到 n 时、get_device 会枚举器件、PCM2912A 将停止隔离、如此即可    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在所有器件/设置上都能看到此信息? 请提供设置和 USB 分析器跟踪的图片。

    您是否尝试过自行运行?