This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6260-Q1:原理图检查

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1226469/pcm6260-q1-schematic-check

器件型号:PCM6260-Q1

大家好  

1. 您能帮您检查 PCM6260原理图,以及任何需要调整的地方吗  

2.  pcm6260的 EVM 线上具有 I2C 和 EEPROM。 您能帮助我确认一下这个功能吗? 是否有必要使用它? 您需要特定软件吗? 如有必要、您能否提供该文件?

3. PCM6260规范提到的控制接口 I2C 或 SPI 是指连接到 CPU 的接口? 数字音频串行接口指的是哪一侧? 它的功能是什么

e2e.ti.com/.../4540.PCM6260.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我以下信息吗?

    此设计是否需要支持  直流耦合?

    2.由 FSYNC/BCLK 和 DOUT 组成的数字音频接口可创建音频信号的数字化版本。 它必须连接到 处理音频信号的数字处理器。

    3.您指的 E2PROM 在哪里? PCM6240运行不需要任何 EPROM  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sanjay

    1.由于尚未确定 MIC 部件、因此客户需要保留 AC 和 DC 设置。 稍后使用 BOM 更改、默认值应为 DC。

    3.请参阅以下附件 SBAU341

    e2e.ti.com/.../sbau341b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCM6240不需要任何 E2PROM。 它可以直接与 i2cBUS 契约。

    交流耦合:放置1U 耦合电容器

               放置4k7上拉至 t MicBias

               移除1k 下拉电阻

    直流耦合差动

                 移除到 MicBias 的4k7上拉电阻器

                1U 耦合电容器替换为0欧姆电阻器。

                 移除1k 下拉电阻

    直流耦合单端:

                 1k 下拉为0欧姆

                   1U 耦合电容器替换为 InP 引脚上的0欧姆电阻器

                  移除到 MicBias 的4k7上拉电阻器