This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255-Q1:正弦输出失真

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255-Q1, TPA3255, TAS5634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1225701/tpa3255-q1-distorted-sine-output

器件型号:TPA3255-Q1
主题中讨论的其他器件: TPA3255TAS5634

您好!

我正在使用 tpa3255-Q1在 BTL 模式下放大40kHz 信号。 我想将一个传感器阵列连接到放大器、计算得出的阵列预期电阻约为24欧姆。 我相应地设计了 LC 滤波器、得到了42uH 的电感和47nF 的电容。
最初、我使用24欧姆功率电阻器测试了放大器、后来又使用30欧姆、因为阵列变小。 以下是纯40kHz 正弦输入的输出:
24欧姆

30欧姆

输出为粉红色信号、后面的输入为绿色。

由于这看起来不错、我连接了换能器阵列、但输出失真。 我意识到这可能是因为换能器的电容(我使用的是总电容为42nF 的压电式换能器)。 因此、我从放大器电路板上取下了输出电容器、但仍然得到失真的结果:

我不知道为什么会发生这种情况。 有什么建议需要改进?

此致、
Zora.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zora。

    我对换能器阵列不是很熟悉。  它的等效电路模型是否可以视为电容器?

    从您的实验结果来看、LC 和您的负载似乎处于谐振状态。

    您可以使用以下工具重新设计合适的 LC 滤波器。

    LCFILTER-CAC-TOOL 设计工具| TI.com

    Br.

    魏秋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    同时、我尝试测量 clip_otw 和 fault 信号。 无论输入电压有多低、我都会有一个恒定的 CLIP_OTW 信号。 我决定 更换 新的放大器。 现在输出已经被清除、但我无法获得所需的信号电平。 在2.9V 峰峰值输入和46V pvdd 输入时、我会获得一定的信号削波。 这些输入只为纯阻性负载提供42V 峰峰值输出、与我的传感器阵列类似。
    是否可以通过某种方法在实现57V 峰峰值输出的同时消除削波?
    放大器应该能够具有高达7V 的输入摆幅、但我不确定如何解决削波问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Zora。

    您之前遇到的问题似乎已经解决。

    现在输出已清零,但我很难获得所需的信号电平。 在2.9V 峰峰值输入和46V pvdd 输入时、我会获得一定的信号削波。 这些输入仅为纯阻性负载提供42V 峰间输出、与我的传感器阵列类似。[/报价]

    此器件并非为超声应用而设计。

    其带宽增益将在输入信号超过20kHz 后具有相对较大的衰减、因此当您输入40kHz 时、削波会更加容易。

    [报价 userid="556777" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1225701/tpa3255-q1-distorted-sine-output/4629253 #4629253"]是否有方法可以在争取57V 峰间输出的同时消除裁剪?
    [/报价]

    此器件最大可支持53.5V PVDD、因此无法实现57V 的峰峰值电压。

    希望这可以帮助您。

    Br.

    魏秋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    感谢您的回答。 您能否推荐一款更适合该应用的放大器?

    此致!
    Zora Barabas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zora

      抱歉、对于我们的器件、很少有能够支持高达57V 的电压的产品、TPA3255已经是一个不错的选择。 TAS5634等其他器件是非常旧的器件、性能可能不好。