This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5431-Q1:需要的输出功率与 PVDD 曲线间的关系

Guru**** 2470860 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5441-Q1, TAS5431-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1226288/tas5431-q1-output-power-vs-pvdd-curve-needed

器件型号:TAS5431-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS5441-Q1

大家好、

您能否从 TAS5441-Q1中分享如下所示的输出功率与 PVDD 关系曲线? 或者客户能否仅在以下曲线下但输出功率小于8W?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PY、您好!

    您是对的。  客户可以使用相同的图、但将功率限制在每4欧姆大约10W、每2欧姆大约6W。  这些限制是由 TAS5431-Q1上的较低电流关断引起的。

    此致、
    Gregg Scott