This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5822M:D 类的电解电容器

Guru**** 2580185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1223287/tas5822m-electrolytic-capacitors-for-class-d

器件型号:TAS5822M

您好!

您能解释一下为什么不建议将电解电容器用于 D 类应用吗? 谢谢。

SLAA701A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zach

      电解电容器通常 可以具有非常大的电容、但寄生阻抗较大时也会造成线性不良。 它的尺寸也非常大、可能占用较大的 PCB 面积。 鉴于此特性、仅电源侧将使用 电解电容器、通常可能需要使用数百或数以千 uF 计的电容。 虽然可能有很小值的 电解电容器、但出于我提到的副作用、很少有人会使用 值小于10uF 的电解电容器。  

     使用小于10uF 的电容器时、大多数工程师将选择陶瓷电容器、因为它们具有更小的寄生阻抗和更好的线性度、可以大幅提高产品性能。 在使用的音频中、更好的性能意味着更好的 THD 结果、更低的 噪声等 而 D 类放大器 LC 滤波器的电容器通常 小于1uF。 无论成本、性能或尺寸如何、没有理由选择电解电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阴影、

    非常感谢您的详细信息。 客户想要使用 电解电容器的原因是 为了避免 MLCC 压电噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zach、

    对于电源电容、可以在电源输入上使用电解质、如 EVM 上所示。 但是、对于输出 L-C 滤波器、您不能使用它们。

    此致、
    路易斯