This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805MEVM:I2S -使用我们的微控制器控制音频放大器芯片

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5805MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1223128/tas5805mevm-i2s---controlling-the-audio-amp-chip-with-our-microcontroller

器件型号:TAS5805MEVM
主题中讨论的其他器件: TAS5805

您能否告诉我我在下面的理解是否正确:

我有 TAS5805MEVM 音乐芯片评估模块、并想 连接我们自己的微控制器(ESP32)以将 I2S 音频发送 到评估板。  为此、我想拆下 I2S SEL 跳线(J12-J14)并将来自 ESP32微控制器的电线连接到每个跳线(J12-J14)上的引脚2。  在评估板原理图中、I2S SEL 跳线引脚2连接到 TAS5805芯片、即 DUT (被测器件)。  为了在评估板上播放音乐、这些 I2S 引脚是否是唯一需要与我们的微控制器连接的3个引脚? 例如、我们不需要使用 SDA 或 SCL 引脚进行基本音乐播放?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    确保微控制器和 EVM 之间也有一个共享的接地、但可以使用 GUI 配置 TAS5805MEVM、然后从外部驱动 I2S 信号。


    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、我也在创建原理图、以便将音乐芯片添加到我自己的电路板上。  在电路板上、音乐芯片是否需要使用 SDA 和 SCL 进行配置、或者音乐芯片是否需要  在上电时响应 I2S 数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    您需要使用 PPC3生成初始化脚本以通过 I2C 进行传输、除非按照数据表中所示配置了寄存器并遵循了上电顺序、否则它仅适用于 I2S 输入。


    此致、
    路易斯