This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5558:TAS5534

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1221176/tas5558-tas5534

器件型号:TAS5558

大家好、我在音频设备中使用 TAS5534。 我发现、根据数据表、SDA 和 SCL 线路的上升和下降时间至少应为20ns。  

然而、获得的结果为2.14ns (SCL)和2.45ns (SDA)、这两个值不在技术规格范围内。 该 I2C 直接与处理器相连。

这种情况是否可以接受? 若否,如何改善这种情况?

附加分别是来自 SDA 和 SCL 线路的波形测量值。

希望能尽快收到您的回复。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chun

    这是可以接受的。

    从理论上讲、越快、波形就越接近理想波形。

    但速度太快可能会导致 EMC 问题。 如果客户不存在此问题、则可以接受。

    太棒了

    Jess

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jess、您好!

    明白了你的想法,谢谢你的回复。

    CK