This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:应用程序问题。

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1219632/tas5825m-application-problem

器件型号:TAS5825M

您好!

器件型号:TAS5825M。  

输入电压:24V

模式:BD 模式。

当速率设置为768K 时、可以轻松地进入受保护模式。  温度为60度。

有什么方法可以使其退出受保护模式吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,干簧

    768k 是一种非常高的开关频率。 电感器非线性可能非常明显。

    您对 LC 滤波器使用了什么电感器?

    或者、您可以将 BD 更改为1spw 模式。

    太棒了

    Jess

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jesse、  

    谢谢!

    1. LC 滤波器使用4.7 uH。

    2.  如果使用混合动力, 输出功率会慢慢下降,直到稳定在4W 左右。  

       下图显示了384K、其他速度相同。

    e2e.ti.com/.../WeChat_5F00_20230425164935.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    在1SPW 模式下、THD+N 参数将减少。 因此选择了 BD 还是混合模式。

    有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Reed、您好!

    当您看到保护被触发时、您将驱动多少输出功率进入器件? 正在使用的音频信号的频率是多少?

    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,当 我们 看到保护被触发时, 输出功率约5W 左右,音频信号频率为768K ,混合模式;其他频率也是如此

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Michael

      您是否检查了寄存器0x70到0x73、以了解报告了什么故障? 我猜可能是 OT 故障、因为在24V PVDD 下、4.7uH 电感器看起来太小、纹波电流太大导致了额外的功率损耗。 我们可以尝试使用10uH 或15uH。