This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5634:当 PVDD 从58V 切换到40V 时、TAS5634故障变为低电平

Guru**** 2814115 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1217029/tas5634-tas5634-fault-goes-low-when-pvdd-switch-from-58v-to-40v

器件型号:TAS5634

您好!

目前、我的设计由 TAS5634的两级 PVDD 组成、即40V 和58V (根据容积电平进行更改)。 当 PVDD 从58V 切换到40V 时、会发生故障。 我是否可以知道、当 PVDD 中存在电压变化时是否存在任何限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mototw

      如何先将器件设置为高阻态、然后更改 PVDD 电压、故障是否仍会发生? 如果是、我们可能需要在进行此更改时检查电源是否不稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在空闲(无输出)条件下、PVDD 开关不会触发故障为低电平、在播放音乐源时发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mototw。

    您能否检查在这种情况下发生了什么故障、如下所示的错误报告。

    同时、请帮助观察发生故障时的输出、PVDD 和故障波形。

    Br.

    魏秋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是在故障变为低电平期间捕获的信号。 当 PVDD 下降时、它会触发故障变为低电平。 此时、扬声器输出信号似乎正常。  

    绿色:PVDD

    黄色:扬声器输出 BTL 配置(1kHz 播放)。

    浅蓝色:otw

    粉色:故障

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Mototw。

    我将在我们的 EVM 板上重现您的问题、并将在明天向您提供反馈。

    Br.

    魏秋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Mototw。

    我的测试结果如下:

    使用4Ohm 负载、输出功率约为7W。 PVDD 从58V 降至40V、不会触发故障。

    我认为 这可能是您的应用中触发的 UVP。

    GVDD 和 VDD 可能随 PVDD 的压降而下降。

    当 PVDD 电压下降时、您可以确认 VDD 和 GVDD 的电压波形。

    Br.

    魏秋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei Qiu:

    GVDD 和 VDD 均已稳定。

    您是否能够尝试以更高功率输出进行负载?  

    例如 BTL 6 Ω 70W ~80W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Mototw。

    很抱歉 TAS5634的 EVM  在前两天坏了、 我正在申请一个新的 EVM 板。

    可能需要一周时间才能到达我身边。

    我将在 5月4日左右更新测试结果。

    您是否能够尝试以更高功率输出进行负载?  

    例如 BTL 6 Ω 70W ~80W

    [/报价]

    Br.

    魏秋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Mototw。

    很抱歉迟到了。

    我的测试结果如下、测试条件:BTL 6Ohm (单通道)、73W 输出。

    CH1故障、CH2为 OTW、CH3为 OUTPUT_N、CH4为 PVDD。

    我仍然无法重现您的问题。

    也许你可以找到,如果有一些地方不同的你侧.

    Br.

    魏秋。