This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2764:PVDD EOS 电压

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2764

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1220473/tas2764-pvdd-eos-voltage

器件型号:TAS2764

大家好、  

  TAS2764 PVDD 引脚的 EOS 是什么?

谢谢。

此致。

艾林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aylin:  

    我假设 EOS 是电气过应力? 此引脚的绝对最大值为18.5V

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

      18.5V 是器件的 PVDD 引脚可以长时间承受的能量还是瞬时值?

    谢谢。  

       

    客户想知道的是 PVDD 引脚的瞬时抗浪涌能力。  

    艾林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aylin:  

    超过绝对最大值的任何暴露持续时间都将使 PVDD 引脚有损坏的风险。 我们无法肯定、如果它经历高于18.5V 的瞬变、是否可以承受

    我们建议将 PVDD 设置为16V、如果出现瞬时浪涌、这将留下2.5V 的余量。 如果电源达到高于18.5伏的峰值、您可以使用齐纳二极管将 PVDD 钳制在18.5V 以下。

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

      明白了。 非常感谢。

    此致、

    艾林